This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MMWCAS-DSP-EVM: 数据实时传输处理

Expert 1815 points
Part Number: MMWCAS-DSP-EVM


MMWCAS-DSP-EVM+MMWCAS-RF-EVM进行数据采集后能够实时传输并在PC端实时处理显示结果吗?要用到JTAG吗?

  • 您好,

    可以进行数据采集,并通过以太网接口将数据传输到PC端进行实时处理和显示。不需要使用JTAG接口,

  • 我的意思是开发板一边传数据一边在PC端可视化动态显示结果,这个通过以太网接口是可以吗?

  • 是的,通过以太网接口可以实现开发板一边传数据一边在PC端可视化动态显示结果。开发板可以通过以太网接口将数据传输到PC端,然后在PC端进行数据处理和可视化显示。这种方式可以实现实时数据传输和动态显示,非常适合需要实时监测和分析的应用场景。

  • 那怎么控制开发板一直处于采集数据的状态?

  • 1. 初始化设置:在启动时,你需要确保适当的初始化设置已经完成。这可能涉及到配置传感器、初始化数据采集器、设置数据传输接口等。

    2. 数据采集循环:编写一个数据采集的主循环,该循环将持续运行,不断从传感器或数据接口读取数据。你需要确保循环中包含适当的延时,以控制数据采集的速率。

    3. 数据处理:在采集到数据后,你可能需要进行一些数据处理,例如滤波、校准、转换等。确保数据处理的代码在数据采集循环中得到适当的调用。

    4. 数据存储或传输:根据你的应用需求,你可能需要将采集到的数据存储到内存、SD卡或者通过通信接口传输到其他设备。