Part Number: OPT3101
OPT3101 SDK中的
.cpp文件使用OPT3101 Configurator Tool 工具中配置为Super-HDR模式,配置如图:
SDK中打开 INLAB_STEP_1 条件编译,下载,执行10mm,20mm,80mm,120mm校正时,使用白色背景,校准完毕,超过230mm的距离测量出现异常,使用黑色背景,校准完毕,小于80mm距离测量出现异常,
INLAB_STEP_1的校准该使用什么样的背景板,来保证一致性
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: OPT3101
OPT3101 SDK中的
.cpp文件使用OPT3101 Configurator Tool 工具中配置为Super-HDR模式,配置如图:
SDK中打开 INLAB_STEP_1 条件编译,下载,执行10mm,20mm,80mm,120mm校正时,使用白色背景,校准完毕,超过230mm的距离测量出现异常,使用黑色背景,校准完毕,小于80mm距离测量出现异常,
INLAB_STEP_1的校准该使用什么样的背景板,来保证一致性
Hi,
一定要使用高反射率的背景,也就是白色背景。
请问SDK 中 OPT3101Coefficients.cpp 中的距离是如何定义的?
Thanks
我是使用OPT3101EVM 与MSP430F5529LP来测试整个校准流程,SDK的 OPT3101Coefficients.cpp文件都是使用的默认参数,距离10mm,20mm,80mm,120mm,
好的,那您可以继续进行校准,有问题可以在该贴中跟进,或者点击右上角“提出新问题”。
谢谢。
这样校准完毕后,测试距离超过230mm后,输出数据会切换到TX1通道,通道输出距离不是正常值,输出数据如图:
这样的情况还是继续下一步的校准吗?
Hi,
请问您是否使用 SDK 代码和 MSP430板进行校准? 您可以参考下 SDK 的 OPT3101Coefficients.cpp 文件。 一般来说,使用 MSP430板的automated方法,SDK 代码是进行校准的最佳方法。 可以检查下代码,代码可以帮助您完成整个过程。 您的问题很有可能是由于缺少校准内容, 而这个问题在SDK 中automated version可以解决。
Thanks
你好。
SDK中 automated version 部分在哪里?
Hi,
SDK 就最接近自动校准了。 目前看起来您是在使用正确的工具进行校准的。