Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
我想问一下,我是用的DCA1000板子和AWR1843,我是想写一个python脚本收集雷达。
mmwave studio软件和CCS这个有什么区别呢,如果必须下CCS的话。和他配套的这几个软件在哪里下载呢,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想问一下,我是用的DCA1000板子和AWR1843,我是想写一个python脚本收集雷达。
mmwave studio软件和CCS这个有什么区别呢,如果必须下CCS的话。和他配套的这几个软件在哪里下载呢,谢谢
mmWave Studio是德州仪器(TI)为雷达传感器提供的一个用于配置和可视化雷达数据的软件工具。它提供了一个图形化的界面,可以方便地配置雷达传感器的参数,并实时显示雷达数据。mmWave Studio可以帮助用户快速地了解雷达传感器的工作原理和性能。而CCS(Code Composer Studio)是TI提供的一个集成开发环境(IDE),用于开发和调试嵌入式系统的软件。它支持多种TI的处理器和微控制器,包括AWR1843等雷达传感器所使用的处理器。使用CCS可以进行更加底层的软件开发和调试,包括编写C/C++代码、调试程序、下载程序到目标设备等。
如果你需要开发基于AWR1843雷达传感器的软件,可能需要使用CCS进行软件开发和调试。你可以在TI的官方网站上找到CCS的下载链接,并且可以在那里找到与AWR1843配套的软件、驱动程序和开发工具。另外,TI也提供了丰富的文档和教程,可以帮助你快速上手开发基于AWR1843的应用。