Part Number: AWR1843BOOST
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
我是刚接触AWR1843BOOST和DCA1000EVM的小白,请问该如何入门,相关的资料和视频教程应该在哪里找呢,可以推荐一下吗。尤其是视频教程,包括使用和雷达数据的接收、处理、自己编写脚本接受数据等等,纯小白一枚,感谢感谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: AWR1843BOOST
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
我是刚接触AWR1843BOOST和DCA1000EVM的小白,请问该如何入门,相关的资料和视频教程应该在哪里找呢,可以推荐一下吗。尤其是视频教程,包括使用和雷达数据的接收、处理、自己编写脚本接受数据等等,纯小白一枚,感谢感谢!!!
您好,
这是使用指导:dev.ti.com/.../node
因为网上没有这些包括数据接收 软件什么的教程视频
TI官方并没有提供这些教程视频,我建议您可在哔哩哔哩或相关学习网站上学习相关知识。它需要一定的电子电路和信号处理的基础知识。以下是我给您开始学习的步骤:
1. 了解基础知识:首先,您需要了解一些基础的电子电路知识,比如模拟电路、数字电路、微处理器等。
2. 学习雷达原理:AWR1843BOOST 是一种毫米波雷达传感器,因此您需要了解雷达的基本原理,包括雷达信号处理、目标检测、距离测量等。
3. 熟悉AWR1843BOOST的规格和功能:阅读 AWR1843BOOST 的数据手册和用户指南。
4. 学习AWR1843BOOST的编程和配置:学习如何使用 AWR1843BOOST 的开发工具和软件,包括如何配置雷达参数、如何编写控制程序等。
最重要的是,不断实践和尝试,通过动手操作来加深对AWR1843BOOST的理解。希望这些步骤能够帮助您开始学习 。
您好,

以上是资料链接