Part Number: AWR2243
工程师你好,我团队拟基于TI提供的PCB进行开发,有以下问题:
1、如果我直接用TI提供的设计文件进行制板,需要什么固件才可以像MMCAS-DSP-EVM一样正常运行? 比如说用于将CSI2数据流转化的FPGA固件,PMIC是否还有固件?
2、如果能够正常运行是否可以直接用TI的MMCAS-RF-EVM进行连接工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
为您提供参考链接:www.ti.com.cn/.../AWR2243
您好,
首先,需要确认MMCAS-DSP-EVM的四块FPGA是否支持D-PHY接口和CMOS接口,以及RAW8数据格式。如果支持,那么可以尝试将这个bit文件烧录到FPGA上,然后进行相应的测试和验证,以确保数据传输的正确性和稳定性。
其次,需要确认这个bit文件是否与MMCAS-DSP-EVM的硬件设计和接口特性相匹配。如果不匹配,可能会导致数据传输失败或者其他问题。
最后请注意,建议在进行FPGA烧录之前,备份原始的FPGA程序,并在烧录过程中进行谨慎操作,以防出现意外情况。