This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1443: lvds数据量

Part Number: IWR1443


https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/789153/iwr1443-lvds?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A111031#

这是我之前的帖子,问题其实没有解决,现在说说我这边测得的情况:

我看了建议后,尝试改了一下采样率,把原256的采样率,改成了64,

那么我得到的数据量应该是:64(采样率)*2(字节)*2(复数)*4(接收天线)=1K(数据量)。

我从传出来的数据来看,确实是1K的数据。从这来说,我的计算公式并没有问题。

然后,我将采样率改为128,这时候的数据量刚好缺失128字节,

加上,原先测得采样率为256的时候,数据量缺少2K。

所以,我这边的问题是,程序里是有哪部分限制了lvds数据传输的数据量吗?

如果没有,那为什么会刚好缺失固定字节的数据呢?

  • 根据您的描述,可能存在以下问题:

    1. 硬件限制:LVDS接口的带宽可能有限制,导致无法传输更多的数据。

    2. 软件限制:可能存在软件层面的限制,例如传输数据的缓冲区大小或者数据处理的算法等。

    3. 数据丢失:在传输过程中,可能存在数据丢失的情况。这可能是由于信号干扰、电磁波干扰、传输距离过远等原因导致的。您可以使用一些工具或者方法,例如数据校验和、信号放大器等,来减少数据丢失的风险。

    综上所述,您可以从硬件和软件两个方面入手,找出可能存在的限制和问题。同时,您也可以采取一些措施,例如使用数据校验和、信号放大器等,来减少数据丢失的风险。