This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1843BOOST: MSS FW文件无法load

Part Number: AWR1843BOOST

我是用的mmWave studio 2.01.01.00,写入BSS文件可以正常加载,但写入MSS文件时会一直卡在这个界面,最长的时候一晚上都是这个界面。不知道要如何使其正常工作

  • 您好,可能原因如下,建议您逐一排查

    1. 文件损坏:首先,请确保您的 MSS FW 文件没有损坏。尝试重新下载 MSS FW 文件,并确保下载的文件完整且未损坏。

    2. 文件路径问题:确保您的文件路径没有特殊字符或过长的文件路径。有时候过长或包含特殊字符的文件路径会导致加载问题。

    3. 软件版本问题:检查您使用的软件版本是否与设备兼容。有时候不同版本的软件可能不兼容,导致加载问题。

    4. 设备连接问题:确保您的设备连接正确。检查 USB 连接或者其他接口连接是否稳定。

    5. 驱动程序问题:检查您的设备驱动程序是否安装正确。有时候缺少或者损坏的驱动程序会导致加载问题。

  • 谢谢,我周末的时候再试试

  • 好的,期待您的反馈

  •  我想问一下这个xwr18xx_masterss.bin文件的大小是不是不属于正常情况?我看其他的文件都是几十kb的

  •  重装了mmwavestudio,果然是MSS FW 文件损坏了