This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
怎么使所有功能一起起显示?
您需要确保所有相关的硬件和软件都正确连接和配置。首先,确保正确连接所有传感器和外部设备到EVM。然后,确保您已经正确配置了DSP处理器和软件,以便它们可以同时处理和显示所有功能。最后,确保您已经正确设置了EVM上的用户界面,以便所有功能都可以同时显示出来。
第一排第二张图是什么意思,我在移动感觉并没有太大的浮动
可能是由于目标物体的速度较慢或者距离较远。当目标物体的速度较慢时,Doppler效应产生的频率变化也会相对较小,导致移动幅度不大。而当目标物体距离较远时,由于信号经过的时间较长,频率变化也会相对较小。这些因素都可能导致Doppler-Rang移动幅度不大。