Part Number: AWR1843BOOST
情况描述:
程序方面:out of demo,SDK使用的最新版的
软件方面:mmWave Studio 02.01.01.00
studio 设置方面:四收 三发全部打开

情况描述
情况1
目前我是采用一个chirp 同时激活三个TX 具体如下图

此时获取的数据 使用STUDIO的matble代码 读取出来的数据都是只有一个TX起作用,如下图

我修改不同的O/p Pwr Backoff TX0和 Phase *** 都是只有一个NUMTXchan
情况2:
当我采用三种chirp时可以获取到雷达参数是这种

解析数据的代码是F:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raw_data_reader_example

问题1:在雷达参数方面O/p Pwr Backoff TX0和 Phase *** 是指的什么
问题2:在frame中的Strat chirp TX 是指的什么
问题3:如果我想采集4RX 3TX的数据我改如何设置chirp profile frame
问题4:关于chirp设置三种后 在Frame中Strat chirp TX 设置0 end chirp TX 设置2

每一个chirp的设置激活的TX 和Frame所配置的Strat chirp TX , end chirp TX 。有什么关系?
问题5:三种不同的chirp三个TX都打开 和分别打开一个有什么区别?
问题6:当我使用三种chirp 分离出来的数据如何分辨出 R0通道的接受到的三种不同的信号数据(已经分离出R0接受的数据,在数据手册中并未查询到接受多个TX信号的格式是什么,解析出来的只有一列)
问题7:综上请给出具体怎么捕获可以解析出12通道的设置,并且如何分解