Part Number: AWR1843BOOST
工程师,请问在mmwaveStudio的SensorConfig选项卡下,进行chirp配置,其中start chirp for Cfg和end chirp for Cfg是什么含义?
在设置为2发4收的情况下,TX0和TX1分别需要如何设置(分开设置还是一并设置)?同时设置TX0和TX1使能,TX0和TX1的chirp顺序是怎样的,
对应的start chirp for Cfg和end chirp for Cfg值分别可以怎么设置?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: AWR1843BOOST
工程师,请问在mmwaveStudio的SensorConfig选项卡下,进行chirp配置,其中start chirp for Cfg和end chirp for Cfg是什么含义?
在设置为2发4收的情况下,TX0和TX1分别需要如何设置(分开设置还是一并设置)?同时设置TX0和TX1使能,TX0和TX1的chirp顺序是怎样的,
对应的start chirp for Cfg和end chirp for Cfg值分别可以怎么设置?


在 mmwaveStudio 的 SensorConfig 选项卡下进行 chirp 配置时,start chirp for Cfg 和 end chirp for Cfg 分别表示配置中使用的起始和结束 chirp 的编号。这些值用于确定配置中使用的 chirp 的范围。
对于设置为 2 发 4 收的情况,TX0 和 TX1 需要分别设置。您需要为 TX0 和 TX1 分别配置它们的 chirp 参数。在启用 TX0 和 TX1 的情况下,它们的 chirp 序列可以是交替的,也可以是连续的,这取决于您的系统设计和算法需求。
关于 start chirp for Cfg 和 end chirp for Cfg 的值,您可以根据您的系统需求和算法来设置。通常,您需要根据所选的 chirp 数量和其在配置中的顺序来设置这些值。例如,如果您有 8 个 chirp 并且要使用前 4 个 chirp,那么 start chirp for Cfg 可以设置为 0,end chirp for Cfg 可以设置为 3。