Part Number: AWR1642BOOST
请问我重新编译的时候会产生以下.bin文件:out_of_box_1642_dss文件下的
,out_of_box_1642_mss文件下的
。请问我该烧录哪一个.bin文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: AWR1642BOOST
请问我重新编译的时候会产生以下.bin文件:out_of_box_1642_dss文件下的
,out_of_box_1642_mss文件下的
。请问我该烧录哪一个.bin文件?
AWR1642BOOST开发板上有两个主要的处理器:数字信号处理器(DSS)和微控制器子系统(MSS)。这两个处理器都有自己的固件,需要分别烧录到板子上。因此,在重新编译时,会生成两个不同的.bin文件:out_of_box_1642_dss.bin和out_of_box_1642_mss.bin。
out_of_box_1642_dss.bin是DSS处理器的固件,包含了雷达信号处理和数据处理的代码。out_of_box_1642_mss.bin是MSS处理器的固件,包含了板子上的外设控制和通信接口的代码。因此,您需要将这两个.bin文件分别烧录到AWR1642BOOST开发板的DSS和MSS处理器上。
总之,您需要将这两个.bin文件分别烧录到AWR1642BOOST开发板的DSS和MSS处理器上,以确保板子能够正常运行并进行雷达信号处理和数据处理。
您可以按照以下步骤来烧录AWR1642BOOST:
1. 准备软件和驱动程序:首先,您需要下载并安装TI的 mmWave SDK 软件包,以及相关的USB驱动程序。
2. 连接硬件:将AWR1642BOOST开发板通过USB线连接到您的计算机上。
3. 打开mmWave SDK:打开mmWave SDK软件,并选择正确的AWR1642BOOST设备。
4. 配置参数:在mmWave SDK软件中,您需要配置一些参数,例如雷达扫描参数、数据处理参数等,以确保设备能够正常工作。
5. 烧录固件:在mmWave SDK软件中,有一个烧录固件的选项,您可以通过该选项将固件烧录到AWR1642BOOST设备中。
6. 测试设备:烧录完成后,您可以进行一些简单的测试,确保设备能够正常工作。