关于FDC2214的传感器电路的计算,我想通过修改电路的LC谐振电路来修改Fsensor的频率,修改后使用的L=150uh±10% C=3300pf±5% 理论计算的频率在226Khz左右(实际测量为192Khz),程序使用了IC内部参考晶振的2分频率,启动4通道采集模式,设置的电流为0.307ma,实际使用下来测量的电容值很不稳定,不知道是什么原因,是我的计算有问题还是电路有问题:
float Cap_Calculate(uint8_t chx)
{
float Cap;
Data_FDC = FCD2214_ReadCH(chx);
//printf("Data_FDC==%x \r\n",Data_FDC);
Cap = 1556469.63 / (float)Data_FDC;//使用5664576.3;503493.8029;464049.588;160751.492
return (Cap*Cap*100000 -41900);//return (Cap*Cap*100000-25.7)*2;
//printf("Data_FDC==%x \r\n",Data_FDC);
//Cap = 232021045.248/(Data_FDC);
//return (Cap*Cap);
}
计算的公式为这个,有技术可以解答一下么