Part Number: AWR1843BOOST
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, DCA1000EVM
我使用awr1843和dca1000采集原始数据,1843采用1通道tx,4通道rx,将采集到的数据用matlab分析,发现第二通道的前一半数据和第一通道的后一半数据是重复的,第二通道的后一半数据和第三通道的前一半数据是重复的,第4通道的前一半数据和第3通道的后一半数据是重复的,第4通道的后一半数据和下一个chirp第1通道的前一半数据是重复的。不知道这种情况为什么??怎么解决??具体的操作步骤如下所示:
1,将sdk01-01中demo_capture例程中的xwr16xx_capture_demo.bin固化到1843板卡中。
2,使用DCA1000EVM_CLI_Control.exe fpga cf.json,DCA1000EVM_CLI_Control.exe record cf.json控制dca1000。
3,然后使用串口助手向1843配置参数,参数如下图所示:

也就是将sdk自带的配置的channelCfg由2 1 0,改成15 1 0.
4,通过网口将采集到的原始数据导出来,发现第二通道的前一半数据和第一通道的后一半数据是重复的,第二通道的后一半数据和第三通道的前一半数据是重复的,第4通道的前一半数据和第3通道的后一半数据是重复的,第4通道的后一半数据和下一个chirp第1通道的前一半数据是重复的。图片如下所示:

观看上图,发现第二通道的前一半数据和第一通道的后一半数据一模一样,第二通道的后一半数据和第三通道的前一半数据是重复的,我一直找不到问题,如有人可以解答这个问题,希望不吝赐教,谢谢啦