This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPT4048DTSEVM: Calibration method support

Part Number: OPT4048DTSEVM
Other Parts Discussed in Thread: OPT4048, , OPT3001, OPT3101

Hi

I know that this color sensor has been calibrated before leaving the factory, but when I compared the measurement data of the sensor with that of SA-410, I found that the deviation did not meet the needs of our product. I would like to inquire about the accuracy value of this sensor's factory correction, and whether there is a standard measurement method to reduce the error. About whether the matrix in the factory correction formula can be optimized to meet the needs of a particular product.

  • 您好,我们可以直接使用中文沟通。

    您目前是使用的OPT4048EVM吗?关于您提到的出厂前的校正,我没有找到相关资料的介绍。

    也没有找到关于校正的测量方法以及相关测试报告可以参考。

    您提到测试的结果和我们的产品数据不符,可以详细描述下,或者在使用OPT4048的时候遇到了技术问题,也可以一起讨论。

  • 是的,使用的是OPT4048DTSEVM,我联系过FAE,他说产品线会做出厂前校正,根据规格书里面的算法。 我这边测试是用的你们官网推荐的软件来保存数据,然后和我们自己的色彩分析仪SA-410测出的数据对比,发现传感器测出的亮度值过大,超出大约10%。U 、V值也有差别,但是不大。看了规格书了解到得出亮度值是根据测量值计算的算法。我想问这个算法是否可调,调成满足我们产品的需求的精度。

  • 您好,亮度的算法应该是不可调的。

    发现传感器测出的亮度值过大,超出大约10%

    这个问题,我再看下手册。但是我没找到关于校正的资料介绍。 我再看下您的问题,或者请教下这个芯片的产品工程师。

  • 您好,我看您是提到了亮度值的算法,数据手册里是LUX的算法 ,是通过测量环境光的强度并相应地调整屏幕亮度来控制亮度。亮度brightness的测量,只能使用channel 1(LUX channel),其他的channel以及channel1 是RGB或者XYZ测量。

    您是使用的channel 1吧?

  • 这个传感器在测量的时候,标准的距离是多少,我这边也可以做实验排查一下人为操作的因素。

    手册18页那个算法下面有这句话:

    The conversion matrix can be customized based on target application and details for the same can be found in 节 9.2.4.

    让我理解为这个是可以定制化的。

  • 有三个通道CIE、 LUX live、Channel live。我用的是LUX live 通道的数据。我们目前是有在用OPT3001这一款的,因为之前这款传感器是可以定制化校正的,所以我才来问OPT4048有没有校正。

  • 这个传感器在测量的时候,标准的距离是多少,我这边也可以做实验排查一下人为操作的因素。

    手册18页那个算法下面有这句话:

    The conversion matrix can be customized based on target application and details for the same can be found in 节 9.2.4.

    让我理解为这个是可以定制化的。

    您好,我没有找到标准距离的要求, 我帮您请教下产品工程师。

  • 像OPT4048有没有OPT3101SDK这样的支持啊

  • 像OPT4048有没有OPT3101SDK这样的支持啊

    您指的OPT3101SDK的支持具体是什么样的?另外,您上面提到联系了FAE,是TI这边的FAE吗?

  • OPT3101有配套的软件开发套装OPT3101SDK,FAE是国内的TI的

  • 您好,我给您发送好友申请,您这边通过下,然后我们以私信的方式沟通。