Part Number: AWR6843
图中,这里的通用总线架构中,包含的VBUSM和VBUSP总线协议,有参考文档吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,为您寻找后目前没有。
有关VBUSM和VBUSP协议个人理解如下:
VBUSM和VBUSP协议是两种不同的总线协议,都是用于USB Type-C接口的电源管理和数据传输。其中,VBUSM协议是基于MOSFET的电源管理协议,用于控制USB Type-C接口的电源开关;而VBUSP协议是基于Power Delivery协议的电源管理协议,用于控制USB Type-C接口的电压和电流输出。
具体来说,VBUSM协议通过控制MOSFET的导通和截止,实现对USB Type-C接口的电源开关控制。而VBUSP协议则通过发送Power Delivery协议的命令,实现对USB Type-C接口的电压和电流输出控制。
需要注意的是,VBUSM和VBUSP协议通常是在USB Type-C控制器芯片中实现的,而不是在应用程序中直接使用的。
祝好,
Gary