This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: IWR1443BOOST
利用了两个天线的空间分集(spatial diversity)特性。这种特性可以在多径信道中减少信号的折射和衰减,从而提高信号的质量和可靠性。
IWR1443BOOST使用了两个天线,一个作为主天线,另一个作为辅助天线。主天线负责发送和接收信号,而辅助天线则用于接收信号。通过在两个天线之间的距离和角度上进行调整,可以实现空间分集的效果,从而提高信号的传输效率和可靠性。
为什么画红圈中间的发射天线TX2要高出其他两个发射天线一截,设计的意义是什么呢?
为了实现空间分集(spatial diversity)
空间分集是一种利用多个天线之间的空间多样性来提高通信系统性能的技术。通过在不同位置放置天线,可以减小信号在空间上的相关性,从而减小信号在不同天线上的衰减效应。这种设计可以提高系统的可靠性和性能,尤其是在多径传播环境下。