This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843: 雷达硬件加速器的ICMULTSCALE和QCMULTSCALE

Part Number: IWR6843


我想问一下雷达硬件加速器的ICMULTSCALE和QCMULTSCALE这两个寄存器是如何对复数样本数据进行放缩的,手册里只提到了“复数乘法器将用ICMULTSCALE和QCMULTSCALE寄存器中编程的21位标量复数乘以每个输入样本”,但我在通过CCS测试的过程中,发现好像不是单纯的Iout=ICMULTSCALE*Iin,Qout=QCMULTSCALE*Qin,手册里也没有其他描述了。

  • ICMULTSCALE和QCMULTSCALE是用于雷达硬件加速器中的复数乘法器的寄存器。它们是用来对输入的复数样本数据进行放缩的。ICMULTSCALE和QCMULTSCALE寄存器中的21位标量是用来表示复数放缩的比例因子。这些比例因子将用于将输入样本乘以复数放缩因子,以产生输出样本。

    ICMULTSCALE和QCMULTSCALE寄存器的作用可能会因为具体应用场景的不同而有所不同。在CCS测试过程中,你可能会发现ICMULTSCALE和QCMULTSCALE寄存器的作用不是单纯的Iout=ICMULTSCALE*Iin,Qout=QCMULTSCALE*Qin。这可能是因为在测试过程中,复数乘法器的输入数据和放缩因子的值不同,导致输出结果不同。

  • 那您可以具体告诉一下我这两个寄存器是如何对一个复数样本进行放缩的吗,我好正确的去使用他

  • ICMULTSCALE和QCMULTSCALE是用于对复数样本进行放缩的寄存器。它们通常用于数字信号处理中的复数乘法运算。

    ICMULTSCALE寄存器用于对复数的实部进行放缩,而QCMULTSCALE寄存器用于对复数的虚部进行放缩。放缩的过程是通过乘以一个比例因子来实现的。

    个人理解:对于一个复数样本(a+bi),ICMULTSCALE寄存器可以将实部a乘以一个比例因子,而QCMULTSCALE寄存器可以将虚部b乘以一个比例因子。这样就可以实现对复数样本的放缩操作。