Part Number: IWR6843ISK-ODS
我使用iwr6843isk-ods搭配mmwaveboost和DCA 1000EVM来采集雷达数据,按照手册配置好,然后通过mmwave studio采集到了.bin的数据,但是我怕可能由于某些原因导致数据不可靠,有什么办法可以检验吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: IWR6843ISK-ODS
我使用iwr6843isk-ods搭配mmwaveboost和DCA 1000EVM来采集雷达数据,按照手册配置好,然后通过mmwave studio采集到了.bin的数据,但是我怕可能由于某些原因导致数据不可靠,有什么办法可以检验吗?
您可以使用MATLAB对采集到的数据进行处理和分析,以验证数据的可靠性。具体步骤如下:
1. 打开MATLAB软件,导入采集到的.bin文件。
2. 使用MATLAB提供的函数对数据进行处理和分析,例如使用radarCube函数将数据转换为立方体矩阵,使用radarDataFFT函数对数据进行FFT变换等。
3. 对处理后的数据进行可视化,例如使用MATLAB提供的surf函数将立方体矩阵可视化为三维图像,使用MATLAB提供的imshow函数将二维矩阵可视化为灰度图像等。
4. 根据可视化结果对数据进行分析和判断,例如判断目标物体的位置、速度、距离等信息是否正确。
5. 如果发现数据不可靠,可以重新采集数据或者检查硬件连接是否正确。