Part Number: AWR1843BOOST
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
在使用DCA1000时,我只需要将原始的采样数据传输到电脑上,在mmwave studio中可以实现,而我想脱离mmwave studio实现这个功能,期望利用python进行控制。
在mmwave studio中需要下载"xwr18xx_masterss.bin"和"xwr18xx_radarss.bin"这两个文件,我想对使用这两个文件生成的meta Image文件在uniflash中进行烧录,然后使用python对雷达进行配置后,使用DCA1000进行数据传输,请问官方是否提供这个meta Image文件呢?
如果没有,我看到可以使用"generateMetaImage.bat"这个工具,将"xwr18xx_masterss.bin"和"xwr18xx_radarss.bin"这两个文件生成为meta Image文件,从而在uniflash中直接下载到雷达板上,但是使用这个工具时,需要对输入参数进行配置,如下图所示,其中SHMEM_ALLOC这个参数应该设置为什么值呢?我看了Image_Creator_User_Guide.pdf这个文件提到该参数设置需要以工程的设计为准,因此我想请教一下,对于官方给的这个两个bin文件,SHMEM_ALLOC参数应该设置为多少?