This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843AOPEVM: MMWAVEECIBOOST

Part Number: IWR6843AOPEVM
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR1843

IWR6843AOPEVM和MMWAVEECIBOOST具体可以做点什么实验啊,有没有相关demo啊,MMWAVEECIBOOST具体可以干点啥啊,我不是很了解这个板子的用途啊。

  • 1. IWR6843AOPEVM:
    - 基于TI的IWR6843毫米波雷达传感器芯片。
    - 支持77GHz至81GHz的工作频率。
    - 集成了天线和射频前端。
    - 提供了处理信号的DSP和微控制器单元。

    - 应用领域:
    - 距离测量:可以用于测量目标物体与传感器的距离。
    - 速度测量:可用于测量目标物体的速度。
    - 角度测量:可以估算目标物体相对于传感器的角度。

    - 示例应用:
    - 运动检测和跟踪。
    - 人体姿态识别。
    - 目标检测和跟踪。

    2. MMWAVEECIBOOST:
    - 基于TI的AWR1843毫米波雷达传感器芯片。
    - 集成了天线和射频前端。
    - 支持76GHz至81GHz的工作频率。
    - 提供了处理信号的DSP和微控制器单元。

    应用领域:
    - 高精度的距离测量和目标检测。
    - 高分辨率的目标跟踪和识别。
    - 高速运动目标的监测。

    - 示例应用:
    - 智能交通系统。
    - 工业自动化中的物体检测和跟踪。
    - 室内人体检测和姿态估计。

  •  这边现实起始频率只能是57-64GHZ啊,不能77-81Ghz啊

  • 您好,感谢纠正。实际起始频率确实 57-64 GHz