Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR1843
IWR6843AOPEVM和MMWAVEECIBOOST具体可以做点什么实验啊,有没有相关demo啊,MMWAVEECIBOOST具体可以干点啥啊,我不是很了解这个板子的用途啊。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IWR6843AOPEVM和MMWAVEECIBOOST具体可以做点什么实验啊,有没有相关demo啊,MMWAVEECIBOOST具体可以干点啥啊,我不是很了解这个板子的用途啊。
1. IWR6843AOPEVM:
- 基于TI的IWR6843毫米波雷达传感器芯片。
- 支持77GHz至81GHz的工作频率。
- 集成了天线和射频前端。
- 提供了处理信号的DSP和微控制器单元。
- 应用领域:
- 距离测量:可以用于测量目标物体与传感器的距离。
- 速度测量:可用于测量目标物体的速度。
- 角度测量:可以估算目标物体相对于传感器的角度。
- 示例应用:
- 运动检测和跟踪。
- 人体姿态识别。
- 目标检测和跟踪。
2. MMWAVEECIBOOST:
- 基于TI的AWR1843毫米波雷达传感器芯片。
- 集成了天线和射频前端。
- 支持76GHz至81GHz的工作频率。
- 提供了处理信号的DSP和微控制器单元。
应用领域:
- 高精度的距离测量和目标检测。
- 高分辨率的目标跟踪和识别。
- 高速运动目标的监测。
- 示例应用:
- 智能交通系统。
- 工业自动化中的物体检测和跟踪。
- 室内人体检测和姿态估计。