This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843ISK: DCA1000+IWR6843ISK捕获的数据格式是否和I/AWR1843 捕获的数据格式一样?

Part Number: IWR6843ISK
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR6843,

你好,我看手册知道使用DCA1000捕获的数据格式  I/AWR1642和IWR6843是一样的,但论坛里有人说1843和1642亦是相同的,那不就说明IWR6843和xWR1642以及xWR1843 都是相同的数据格式了,对bin文件进行解析用同一代码就可以吗?

  • 非常感谢您的回答,能否再解答一下,下面这个问题:因为关于目标物体俯仰角的测量是通过,两个不同高度的TX发射的信号,RX接收回波后的相位差测量的,我是否可以在 mmwave studio 在Radar API 配置时指定两个TX发射信号  其中一个就是较高的TX,和另一个不在同一水平线上。

  • 您好,我个人认为是可以的,模拟出不同高度的信号发射,以便进行目标物体俯仰角测量

  • 感谢您的回答 ,我说的就是按照MIMO方式配置文件哦, mmwave studio 的Radar API 的 chirp 配置中,有TX0,TX1,TX2三个发射天线可以选择,我打算配置TX0和TX1,好像TX1对应的就是IWR6843ISK的中间那根天线,比TX0,TX2高λ/2,我想知道测量俯仰角是否就是这种配置方式,而测量方位角一般用TX0和TX2呢?

  • 您好,

    如果 TX1 对应中间天线,而 TX0 和 TX2 相对较高,其中( TX1 对应的是正前方,而 TX0 和 TX2 分别对应两侧、这种设计是有助于提高系统在测量俯仰角和方位角时的性能。

    测量俯仰角通过对准正前方(TX1来实现,因为正前方对应于垂直方向。而测量方位角涉及到用 (TX0 和 TX2,因为它们分别对应于水平方向的两侧,这种配置是可以提供系统对目标的全方位覆盖,是有助于实现更全面的环境感知的

    Regards,

    Gary

  • 非常感谢您Gary,不知能否麻烦您帮我一个忙:我在论坛中看到了下面的两张图不知这图出自官方的哪个文档 还有一个你们工程师回复的一个链接,但这个链接给的不全使得我无法打开,可否能帮忙发一个完整的链接呢?

       

    链接在最后一句话哦

    感谢!

  • 您好,新的问题烦请重新发帖交流,感谢理解,谢谢!

  • 好的,好的 给你们添麻烦了

  • 感谢您的耐心和支持,欢迎随时交流问题

x 出现错误。请重试或与管理员联系。