This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1843BOOST: 用DCA1000采集数据配置2个TX和4个RX的数据问题

Part Number: AWR1843BOOST

工程师你们好,我一直有一个困惑:假如我按以下配置:

ADC Samples : 128

Loops : 255

TX:2

RX:4

Frame:1

那么我最后得到的mat文件数据中,应该是4 X 65280(2X128X255)个数据 还是 4 X 32640(128X255)个数据,我看(swra581b)这个文档的介绍中似乎并没有关于多个发射天线的数据排布介绍,而且2个TX对于数据采集时,是一个发射天线将当前chirp的采样点数采集完,另一个发射天线再采集当前chirp的点数一次,即一个chirp两个发射天线分别发射采集数据一次(loop数不变),还是TX1发射当前chirp,数据采集后,TX2发射另一个chirp(loop数加1)呢?

  • 您好,您可以重新表述一下问题吗,我不是很理解,谢谢

  • 抱歉,我没有描述清楚,简单的说就是启用两个TX 比如TX0和TX1,在配置chirp的loop数是255的情况下,一帧是TX0,TX1交替发射共发出255个chirp,还是交替发射最后每个TX发了255个chirp,使得最后发了510chirp 呢?

  • 您好,

    启用两个TX 比如TX0和TX1,在配置chirp的loop数是255的情况下

    这意味着TX0和TX1交替发射,共发出255个chirp,而不是每个TX发出255个chirp

    Thanks,

    Gary

  • 谢谢您的回答我理解了您的意思,但按照您的回答,我所计算的和解析出的数据出现了二倍的差值(参看和计算解析的别人的bin数据),所以我猜测是否有种可能,在配置时可以设置一个loop包含两个chirp,这两个chirp分别由TX0和TX1交替发射。这样就会使得在一个chirp的ADC Samples 设置为128时,每个loop采集到256个数据,这样才刚好对应上解析出来的整体数据。

    这是他的代码里面的计算方式,相当于一帧 128*255*2,如果按你说的两个TX总共交替发了255个chirp,那就没有 乘以2 这一环节了。不知我描述是否清楚,还请见谅。

  • 您好,

    感谢指正,之前回答有误,确实当使用两个TX(TX0和TX1)交替发射chirp时,每个loop中会包含两个chirp,一个由TX0发送,另一个由TX1发送。

    如果每个chirp的ADC Samples设置为128,那么在一个loop中将会采集到256个数据(128个来自TX0的chirp,另外128个来自TX1的chirp)。一帧的总数据量将是128*255*2

    Regards,

    Gary

  • Gary 非常感谢您的及时指导和回答!祝您生活愉快,天天开心!

  • 非常感谢您的美好祝福!祝您也生活愉快,心想事成!如果有任何问题,随时交流,我会尽力帮助您!