你好我是用Ti的AWR1843与DCA1000采集了,1843(3TX、4RX)的原始数据。在解算时我遇到了一个问题:对于如何解算他的俯仰角(elevation angle)我遇到了疑惑。
在之前使用1642+DCA1000,解算原始数据时,他只有水平天线,所以我直接对虚拟天线维度进行FFT就得到了角度。
但是现在1843的TX2时专门的测量俯仰角,请问该如何取原始数据去做elevation angle的FFT。
比如如果用TX2得到了如上图所示中的RX9-12的通道的数据,是直接对这些数据做FFT就可以得到俯仰角吗。但是我认为由于这样解算出来的FFT数据应该同时包含俯仰角和水平角信息。