我想将AWR2944的原始ADC采样数据通过串口导出(一帧数据就行),该怎么进行呢? 目前toolbox里面的两个例程out of box和 nonOS demo我无法找到原始ADC数据对应的存储空间和相关代码
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我通过个人理解为您写了一段示例
假设ADC数据为16位,数据存储在`adcData`中:
#define ADC_DATA_SIZE 1 // 假设一帧数据只有一个采样点
// 假设使用的是UART串口通信
void initializeSerial() {
// 初始化串口,设置波特率等参数
// 使用你的串口库提供的函数
}
// 假设使用的是AWR2944提供的API来获取ADC数据
uint16_t getADCData() {
// 使用AWR2944的API获取ADC数据
// 替换为实际的函数调用
return awr2944_get_adc_data();
}
int main() {
uint16_t adcData[ADC_DATA_SIZE];
// 初始化串口通信
initializeSerial();
// 配置AWR2944,启动ADC采样
// 循环获取并导出数据
while (1) {
// 采样数据
adcData[0] = getADCData();
// 导出数据通过串口
your_serial_library_send_data(adcData, sizeof(adcData));
// 延时或等待下一次采样
// 根据需求适当添加延时或等待函数
}
return 0;
}