This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我阅读了mmwave dfp user guide和interface手册,对advance frame与advance chirp的配置关联关系感觉不太清晰,尤其是advance frame中多个numofchirp的配置。
首先我想要使用LUT与delta dither实现以下配置:
实现2个subframe,每个subframe含2个burst,每个burst含8*64个chirp(其中8是numofchirp,64是numloop);
我实际的配置:
advance chirp:按照所需参数配置完所有CHIRP_PARAM_INDEX的内容
advance frame:numOfChirps(忽略,因为下图中的ADVANCE_CHIRP_CONFIG_EN已开启);
numLoops:64;
numOfBurst:2;
numOfSubFrame:2;
其他参数也进行了相应配置。
但是在配置完dither参数并运行后,采集对应的ADC,发现每个subframe只配置了128个chirp(最多可采集height=128),意味着numOfChirps是1。综上,有两个问题:
1.按照下图文字内容,需要一个地方配置X is 1 to 512 (HW RAM) ,请问是在哪里配置的?
2.当我设置numLoops<64(例如1,8,32……)则采集对应的ADC数据失败,请问能否实现512*1个chirp(其中X=512,Y=1)?
希望尽快得到回复,感谢!
你好,
1.按照下图文字内容,需要一个地方配置X is 1 to 512 (HW RAM) ,请问是在哪里配置的?
我认为X、Y都是不需要设定的。
2.当我设置numLoops<64(例如1,8,32……)则采集对应的ADC数据失败,请问能否实现512*1个chirp(其中X=512,Y=1)?
配置是否有报错?如果有,你的deltaParamUpdatePeriod和lutParamUpdatePeriod分别设置的是多少?
mmWave studio 3.00.14里提供了一个advance chirp的LUA配置(mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Advanced_Chirp_Example.lua),你能否基于这个配置修改复现你的问题,然后提供一下?
Thanks,
Chris