Other Parts Discussed in Thread: , UNIFLASH
您好,工程师!
我们在使用AWR2243芯片与FPGA芯片进行系统设计,能否参考DAC1000的设计方法,使用FTDI芯片SPI转usb,通过上位机软件进行AWR2243的配置呢,如果可以,需要下载什么软件呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非易失性存储器
Flash
流程:
在 MMWave Studio 中完成对 AWR2243 芯片的参数配置,并确认配置已经生效。
将参数固化到 Flash:使用 MMWave Studio ,将配置参数写入到连接到 AWR2243 的 Flash 存储器中。流程包括:
1.确保 Flash 存储器已正确连接到 AWR2243 的 QSPI 接口,并且 Flash 存储器的引脚和芯片的初始化设置是正确的。
2.使用 MMWave Studio ,将配置参数写入到 Flash 存储器。
3.确保在写入 Flash 存储器时考虑到存储器的擦除和编程操作
在系统启动时,确保 AWR2243 芯片能够从 Flash 存储器中正确加载配置参数。在系统初始化时读取 Flash 存储器中的数据
我看到awr2243boost的板卡上有一个XDS110微控制器并且连接了awr2243的uart
对于您提到的 AWR2243Boost 板卡上的 XDS110 微控制器,它主要用于连接计算机与 AWR2243 芯片之间的通信,并非必须的组件。您的系统不使用这个微控制器可能会影响到您的参数配置流程,但并不是不可行的。您仍然可以通过 FTDI 连接直接与 AWR2243 芯片进行通信和配置
抱歉,我之前的回复有误,我在刚才经过查阅后为您解答如下:
原理图中标注了I2C的0Ω电阻为"Do Not Place" (DNP),这确实意味着在默认的板卡配置中,这些电阻并未被放置,导致相关的I2C线路是未连接(浮空)的。这用于在原理图设计阶段为电路提供一个可选的连接点,以便于将来根据需要在调试或测试过程中添加或去除这些连接。
如果这些I2C线路是用于FTDI芯片和PMIC之间的通信,而且在AWR2243BOOST板卡上默认是未连接状态,这表明在正常操作模式下,mmWave Studio软件不需要通过这些线路来配置PMIC。
对于您的硬件设计,如果您计划不使用mmWave Studio来配置PMIC,或者您使用的PMIC不需要通过I2C进行配置,再或者您已经将电源管理配置为一个固定模式,那么这些I2C连接点(0Ω电阻位置)不放置电阻而保持浮空是可行的。这样做不会影响AWR2243BOOST板卡使用FTDI芯片通过USB与AWR2243芯片进行其他类型的通信,如通过SPI。