This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我进行级联配置的时候,进行到channel config这一步的时候,显示报错如下图,其相关含义再dfp中解释如下引号部分。我想知道为什么会出现这个问题?以及该如何解决
error 282 : " Device variant does not allow cascading but API is issued to enable cascading mode"
uzz 说:为什么会出现这个问题?
Device variant不允许级联配置,但是你API调用却在尝试启用级联模式
这是报错的字面意思。
我希望你能详细的解释一下,我是的芯片是awr2243(ES1.1),dfp版本是最新的。这个Device variant具体指的是什么?按照字面的理解应该是awr2243这个芯片吧
uzz 说:这个Device variant具体指的是什么?
指的就是特定芯片型号,不支持级联配置
在AWR2243的数据手册中显示它是支持级联模式的。意思是我买到的芯片(具体型号:AWR2243ABGABLRQ1)被禁用了级联功能吗?我该怎样才能使能我手中芯片的级联功能?
我咨询一下资深产品线工程师,这需要一些时间
您使用的是定制板吗?
错误代码表明这是一个较旧的示例,不适合级联。您能分享这些样品的订购日期吗?
这是相关的丝印信息,不知道这个YM:19是否代表着21年9月份生产。
我在论坛上看到YM:22的也无法使能级联功能,相关链接如下:
[参考译文] AWR2243:无法级联 - 传感器(参考译文帖)(Read Only) - 传感器(参考译文帖) - E2E 设计支持 (ti.com)
如果跟芯片版本有关系的话,你能否告诉我哪些版本的芯片可以使用级联功能?
你能否帮我继续询问一下,AWR2243P版本的是否所有批次都支持级联模式?
我们采购的AWR2243P 具体型号为 :AWR2243APBGABLQ1
如果不是所有批次都支持,那请帮我确认AWR2243P是哪些批次支持级联模式?
确认一下,只有2022年6月之后购买的AWR2243芯片才支持级联。