This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 高级帧四种子帧里的其中两种子帧停止发波

Part Number: AWR2243


您好,我们应用了四级联芯片,设计了包含四种子帧的高级帧。在稳定运行一段时间后,其中两种子帧忽然停止发波,并且只伴随着AWR_CAL_MON_TIMING_FAIL_REPORT_AE_SB告警,请问有什么原因可能会导致以上问题发生呢?

  • 请问有什么原因可能会导致以上问题发生呢?

    时序问题可能性比较大

  • 您好,请问时序问题是不是一般和DFE有关呢?是否和告警AWR_MONITOR_TX1_PHASE_SHIFTER_REPORT_AE_SB,AWR_MONITOR_RX_NOISE_FIGURE_REPORT_AE_SP,AWR_MONITOR_PLL_CONTORL_VOLATAGE_REPORT_AE_SB以及AWR_MONITOR_PMCLCLO_INTERNAL_ANALOG_SIGNALS_REPORT_AE_SB中某一个告警相关?

  • 时序与信号的时钟、数据传输速率、时序调整有关,DFE会涉及到这些方面。

    DFE用于调整接收端的信号以抵消传输线路中的失真和噪声,与时序相关问题会影响到DFE的性能。

    关于您提到的告警,这些告警可能与时序问题相关,但也可能与其他问题有关。例如:

    AWR_MONITOR_TX1_PHASE_SHIFTER_REPORT_AE_SB:可能与发送端的相位调整有关,相位调整的准确性受到时序问题的影响

    AWR_MONITOR_RX_NOISE_FIGURE_REPORT_AE_SP:接收端的噪声指标受到时序问题的影响,因为时序问题可能导致信号失真,从而增加接收端的噪声

    AWR_MONITOR_PLL_CONTORL_VOLATAGE_REPORT_AE_SB:锁相环的控制电压受到时序问题的影响,时序不良会导致PLL无法正常运行或无法保持稳定的频率

    AWR_MONITOR_PMCLCLO_INTERNAL_ANALOG_SIGNALS_REPORT_AE_SB:涉及内部模拟信号,会影响模拟电路的稳定性和性能。