我利用FDC2214进行差分输入检测人体接近的时候,相同的传感器利用FDC2214电容式增大的的 但是阻抗分析仪WK6500B确实减少的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,对于电容式感应,人的目标相当于接地物体。 当任何接地物体接近传感器时,电容将增加,因为电压保持恒定并且目标距离减小。
阻抗分析仪测试的话理论上来说也是增大的,但是如果使用 LCR 进行测量,必须指定特定频率。但 LC 振荡电路传感器的电容和电感会随频率而变化。 应以 LC 振荡电路的谐振频率测量电容,此频率会随着手接近传感器而变化
使用 LCR 进行测量时,必须指定特定频率。但 LC 振荡电路传感器的电容和电感会随频率而变化。 应以 LC 振荡电路的谐振频率测量电容,此频率会随着手接近传感器而变化
您的这个问题可以参考下面这个帖子:
您上面提到的论文中都描述的电容减少 ,应该是指的TX和RX电极之间的电容减少,但是FDC2214不是使用这种方式测量电容。 FDC2214测量 LC 振荡电路传感器的谐振频率。您参考下里面有解释为什么当手靠近,电容增加的原因。