Part Number: AWR1843AOP




如题,特定位置出现的目标峰值是不正确的,想知道该问题出现的原因是什么?
该板子使用AWR1843AOP等芯片自制
使用两种供电来源进行测试 ①桌面电源 ②锂电池+充放电模块
使用①进行供电验证测试等工作,Figure1为上扫频,Figure2为下扫频,与实际测试环境相符,为正常的情况。
使用②进行供电测试,Figure3为上扫频,Figure4为下扫频,该情况与实际环境不符,所以不正常。
将使用②方式进行供电的板子取下,使用①进行供电,数据依旧为Figure3为上扫频,Figure4为下扫频。
②锂电池+充放电模块的供电,有电压跳动的情况,5V每间隔200ms变为4.5V,
使用三套板卡使用同一套程序,使用过②供电的两个板子,均在该位置存在峰值,板子1使用②供电时间较长,情况如Figure3/4 ,板子2使用②供电时间较短,如Figure3/4 ,只是峰值较小。
未使用②供电的板卡3如Figure1/2情况一样。
现在使用过②方式供电的板卡,无论在①或②供电下,都是Figure3/4 的情况,成为不可逆,好似造成了硬件损伤。想知道造成该情况的原因是什么?