Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
工程师你好!
我在使用AWR2243BOOST配合DCA1000EVM进行信号采集工作时,在参数配置方面遇到了一些问题,
问题描述如下:
1、图中红框①处的带宽,是由freq slope和ramp end time 相乘得到的,但实际ADC采回的信号带宽应该是由freq slope和采样持续时间决定的,其值往往小于红框中所标注的带宽值,
;另外,我应该也可以通过合理调整ADC采样率和点数,增大实际采回信号的带宽。请问这样理解应该没问题吧?

2、在信号帧相关设置中,软件中图中红框②标注的chirp数上限为255。如果我通过设置帧的periodicity参数,使其DutyCycle达到100%,请问此时帧与帧之间的chirp的连贯性,是否可以视为与帧内chirp之间的连贯性相同?相当于不再受固有的chirp数255上限的限制?
希望能得到你的答复!
谢谢!