Other Parts Discussed in Thread: MMWCAS-RF-EVM, MMWCAS-DSP-EVM, , AWR1243
各位TI的工程师,你们好。我目前在学习使用RF和DSP评估板进行毫米波雷达的开发,目前的软硬件环境如下:
- MMWCAS-RF-EVM
- MMWCAS-DSP-EVM
- AWR2243*4
- processor_sdk_radar_03_08_00_00
- ubuntu22.04
- 板端通过网线和micro USB线与PC相连,由12V5A 的适配器供电
目前我有以下问题
- usecase 的GUI输出问题
我在根据AWR2243: The AppImage form SDK3.7 and SDK3.8 can not running in Cascade Radar with AWR2243. - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums修改代码后成功地构建了APPIMAGE 和 MLO 文件并将它们拷贝到SD上成功运行,但是我不知道usecase的GUI如何输出。
当我选择 `g: Control GUI output` 后,串口并没有新的输出,我也暂时没有在user_guide或其他文档中发现如何配置GUI输出的内容。问题的最后我会附上板端完整的输出log - 数据的获取
当板端采集到数据后,我该如何获取数据?刚拿到评估板时我使用mmwave studio和lua脚本拿到了板端/ssd目录下的数据,但是在我格式化SD卡并拷贝了APPIMAGE 和 MLO 文件后,板端上电就会自动运行SD卡上的可执行文件,将SD卡挂载到PC上后也没有发现/ssd目录 - 雷达的配置
如果我想要开发自己的算法,该如何实现?雷达的各项参数需要如何配置? - 雷达的校正
我注意到板端的有如下输出
[IPU1-0] 13.212102 s: FILE_IO: Calibration file(calib_coef.bin) is NOT present in sd card! Used built-in coefficients!
但是我并没有在user_guide或其他文档中发现如何校正雷达并生成雷达校正文件的内容,请问雷达的校正该如何实现呢?
由于本人基础薄弱,问题很多,,可能有些问题看起来很可笑,但是自己拿到板子后鼓捣了一个多星期也没有解决上面的问题,实验室的师兄也没有做过毫米波雷达相关开发的经历,实在没有办法才来麻烦论坛的各位工程师,辛苦大家为我解答,如果可以的话,能否为我的学习路径提一些意见,不胜感激。