您好:
1. 根據我們RF 設計需求,我們希望能能根據我們的需求頻寬來決定目前的 VCO 使用( 小於 1GHz 選擇VCO1 / 大於1GHZ 選擇VCO2).
請問這樣的動態更改行為在 AWR2944是否能正常運行?
2. VCO2 的 frequency range( 76~80.5 GHz or 76.5 ~ 81 GHz) 是在 RF init時就決定了嗎? 之後就無法再使用 mmwave link更改了嗎?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
1. 根據我們RF 設計需求,我們希望能能根據我們的需求頻寬來決定目前的 VCO 使用( 小於 1GHz 選擇VCO1 / 大於1GHZ 選擇VCO2).
請問這樣的動態更改行為在 AWR2944是否能正常運行?
2. VCO2 的 frequency range( 76~80.5 GHz or 76.5 ~ 81 GHz) 是在 RF init時就決定了嗎? 之後就無法再使用 mmwave link更改了嗎?
不好意思,能再請教一個問題嗎?
我在使用 high_end_corner_radar project(in radar_toolbox_1_20_00_11)+SDK (mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02) 中, 沒有看到任何API或參數可以設定 VCO2 range? 所以 目前 high_end_corner_radar project 都是使用 default VCO2 freq range嗎? 該如何去設定'VCO2 freq range?