This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2944EVM: 2944 demoTDM缺少工程文件,请问官方可以提供demoTDM.projectspec文件吗

Part Number: AWR2944EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

nonos mssTDM和dssTDM的例程我按照user guide说明最后无法得到输出,发送正确的天线配置可以编译烧录,但是没有可视化

然后自带的C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw路径下的awr2944_mmw_demoTDM.appimage烧录是可以得到TDM的输出的,但是没有.projectspec,我通过朋友问到了TI的技术支持,他说没有找到,我自己尝试写了一下TDM的.projectspec,可以编译成功烧录成功,但是可视化没有结果,和nonosTDM一样

.projectspec存放的路径为C:\ti\radar_toolbox_1_30_01_03\source\ti\examples\Out_Of_Box_Demo\src\awr294x

希望官方可以提供demoTDM.projectspec文件,不然我没有办法进行后续的嵌入式开发

我自己尝试写过了,但是没有输出

或者可以提供nonosTDM的有输出的解决方案,可以看我之前帖子的链接

AWR2944EVM: 如何得到Nonos OOB 2944中TDM的输出 - 传感器论坛 - 传感器 - E2ETm 设计支持 (ti.com)

希望能得到有效帮助,谢谢