This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: bin文件数据格式问题

Part Number: AWR2243


我设置了我的chirp数和sample数都为128 采集50帧 ,得到的一共四个bin文件 每个bin文件大小为150140672字节,请问一下这个150140672字节都包含了什么?
正常来说128x128x50x4(天线)x2(IQ信号)x2(16bit/2)这个结果也不等于150140672 为什么


  • 毫米波雷达bin文件的字节取决于雷达系统的参数设置以及数据采集的方式。
    一般来说,这些参数包括sampls、chirps、TX数和RX数等。

    例如,如果采样点数为256,脉冲数为128,发射天线数为2,接收天线数为2,
    且采用IQ正交采样(每次采样产生4个字节的数据,包括实部和虚部,每部分各占2个字节),
    那么一帧数据的字节数可以通过以下方式计算:

    字节数 = 采样点数 × 脉冲数 × 发射天线数 × 接收天线数 × 每次采样的字节数
    = 256 sampls × 128 chirps × 2 TX × 2 RX × 4 bytes/sampl
    = 524,288 bytes/frame

    实际的字节数可能会根据雷达系统的具体参数和配置有所不同。

    另外,bin文件通常还包含文件头、校验码等附加信息,这些也会占用一定的字节。
    因此,在bin文件的总字节数时,会比计算的多一些。

  • AWR2243的话,使用12发16收,单个雷达的bin文件大小是150140672,发射天线是12,接收天线是4 ,是128x128x4(接收天线)x12(发射天线)x4bytes/sampl x50帧=157286400 和我实际测得的bin文件大小相比更大了 为什么