This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1642BOOST: AWR1642BOOST

Part Number: AWR1642BOOST


在ros中使用AWR1642BOOST,将点云可视化,请问输出的点云中的x,y分别代表什么,哪个是代表距离AWR1642BOOST的长度?

  • 在ROS(Robot Operating System)中使用AWR1642BOOST进行点云可视化时,输出的点云数据中的x和y值通常代表雷达坐标系中的二维位置信息。具体来说:

    • x值:在雷达坐标系中,x值通常表示水平方向上的位置。它描述了目标物体相对于雷达的水平偏移量。正值可能表示目标在雷达的右侧,负值则表示目标在雷达的左侧。
    • y值:在雷达坐标系中,y值经常表示与雷达之间的距离,也就是目标物体相对于雷达的径向距离。因此,y值可以被看作是代表距离AWR1642BOOST的长度。这个距离是通过雷达信号的时间差(Time of Flight)测量得出的。

    最好参考你所使用的ROS包或SDK的官方文档来获取最准确的信息。