This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

HDC1080: 该芯片在同样的环境下湿度会在40%以上一直下不去

Part Number: HDC1080


HDC1080DMBR  有些芯片在同样的环境下湿度会在40%以上一直下不去,有的更换芯片后又正常,是同一Reel物料。用热风枪吹过,湿度还是下不去;静置一两周后也无法自恢复。帮忙看下是什么问题?

  • 您好,

    TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    • 在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。