This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843ISK: 仅使用Tx1和Tx3时,雷达的俯仰角视野有多大?

Part Number: IWR6843ISK


仅使用Tx1和Tx3时,8个虚拟天线阵列为线阵,这种情况下雷达波束在垂直层面覆盖多大的俯仰角视野?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,IWR6843ISK具有4根接收(RX)天线和3根发射(TX)天线。
    关于仅使用Tx1和Tx3时是否对雷达的俯仰角有影响,这通常取决于雷达的波束形成。

    发射天线(Tx)和接收天线(Rx)的配置和使用方式对于实现特定的波束形状和方向性至关重要。
    当仅使用部分发射天线时,是会影响雷达的波束形成和波束指向。
    可能会导致波束形状的改变、波束指向的偏移或波束增益的降低。

    如果仅使用Tx1和Tx3改变了波束形状或指向,会对雷达的俯仰角产生影响。
    这种影响可能表现为俯仰角范围的减小、分辨率的降低或测量精度的下降。
    但无法给出具体会影响到什么程度。

    为了准确评估仅使用Tx1和Tx3对雷达俯仰角的具体影响,建议你最好通过mmwave studio设定下,实际测试一下来确认。