This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 可以进行软件复位吗?

Part Number: AWR2243


如下图所示,可以用软件编写程序在复位引脚产生上升沿对AWR2243进行复位吗?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,软件无法内部产生上升沿信号,
    你说的实际上是通过软件来间接控制物理引脚reset来实现的一个硬件操作。
    你是可以通过MCU或processor来控制 AWR2243。

    配置微MCU的 GPIO(通用输入/输出)引脚为输出模式。
    编写代码来设置这个 GPIO 引脚为低电平,以模拟硬件复位过程中的低电平阶段。
    等待适当的时间(根据 AWR2243 的数据手册)。
    编写代码来将 GPIO 引脚设置回高电平,以产生所需的上升沿。