This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我在使用iwr6843isk+DCA1000采集原始数据信号时出现异常,具体结果如下图
我的硬件及软件设置步骤应该是正确的,烧录的bin文件为xwr68xx_mmw_demo.bin具体如下图
我想请问出现这种波形异常的原因是什么,我应该如何解决
你好,
如果使用mmwave studio采集数据,请擦除ISK板上的flash上的内容,再尝试一下。
Thanks,
Chris
1Dfft的最高峰时天花板的正确位置,主要是右下角real和imag信号问题太大
你好,
这个板子是新购买的么?如果不是,之前能正常使用么?
这个板子如果烧写mmw demo,可以正常输出点云么?
Thanks,
Chris
板子买了应该有一年,是可以正常使用的,跑其他例程是没问题的,可以正常输出点云
你好,
你能使用mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua采集数据看看是否是一样的现象?
Thanks,
Chris
你好,请问有相关DataCaptureDemo_xWR.lua采集数据的教程吗
我用了这个lua文件,他输出的数据看起来是正常的,但是无论我把板子对准什么,他的结果好像都没有太大变化
你好,
将lua里下面代码注释后,看看效果。
你好,删除之后确实不会只检测出同意结果了,但是波形还是不对,我可以给您看一下