您好,我们使用AWR2243芯片四芯片级联,不停的快速給芯片上下电,在快速频繁上下电后,接收到了某个芯片出现了AWR_AE_MSS_CPUFAULT_STATUS_SB问题,出现改问题后通过使用Nreset引脚给该芯片复位后,该芯片就恢复正常的。目前试验了多次,可以稳定复现该现象,每次都是同一个从芯片出现AWR_AE_MSS_CPUFAULT_STATUS_SB告警。
什么原因可能导致出现该问题呢?是该从芯片本身有问题还是其他原因呢?如果我们想继续查下去,有什么动作推荐去做的吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我们使用AWR2243芯片四芯片级联,不停的快速給芯片上下电,在快速频繁上下电后,接收到了某个芯片出现了AWR_AE_MSS_CPUFAULT_STATUS_SB问题,出现改问题后通过使用Nreset引脚给该芯片复位后,该芯片就恢复正常的。目前试验了多次,可以稳定复现该现象,每次都是同一个从芯片出现AWR_AE_MSS_CPUFAULT_STATUS_SB告警。
什么原因可能导致出现该问题呢?是该从芯片本身有问题还是其他原因呢?如果我们想继续查下去,有什么动作推荐去做的吗?
谢谢
你好,
这是一个已知的问题。请参考AWR2243 勘误表里的下面内容:

Thanks,
Chris