TI技术支持的工程师们你们好,我在使用MMWCAS-DSP-EVM进行调试前按照官方教程已经配置好了SDK,在实际调试时通过串口调试时,与RF板级联使用采集完数据之后发现ssd目录的大小和插在开发板上的ssd大小不一样,进一步测试后发现开发板读取到的是SD卡中的内容而不是ssd中的内容,即无法读取到SSD中的数据内容。
想请问一下我下一步应该如何解决这个问题或者说应该排查哪个部分的问题呢?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
插拔一下硬盘卡,保证连接好。在MMWCAS-DSP-EVM连上串口,在linux下看一下硬盘是否正确的mount'上了。
Thanks,
Chris
您好,我在评估板上正确连接好了硬盘,在MMWCAS-DSP-EVM连上串口,查看挂载设备如下:
root@dra7xx-evm:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/root 1.5G 700.7M 773.2M 48% / devtmpfs 180.6M 4.0K 180.6M 0% /dev tmpfs 300.7M 0 300.7M 0% /dev/shm tmpfs 300.7M 5.1M 295.6M 2% /run tmpfs 300.7M 0 300.7M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 300.7M 8.2M 292.6M 3% /tmp tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /media/ram tmpfs 50.0M 16.0K 50.0M 0% /var/volatile /dev/mmcblk0p1 252.0M 949.0K 251.1M 0% /run/media/mmcblk0p1 tmpfs 60.1M 0 60.1M 0% /run/user/0
并没有找到硬盘