This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 发射天线相位监控

Part Number: AWR2243


您好,我们调用2243芯片的API:AWR_MONITOR_TX2_PHASE_SHIFTER_REPORT_AE_SB发现有的芯片监控得到的值和我们预期值差了15度以上。

我们想知道芯片内部是怎么进行发射天线相位监控的,请问这边有什么详细资料可以参考吗?以及该相位监控异常能否说明实际的相位就是异常的!

谢谢

  • 你好,

    请问只有这个TX检测多次都是15度以上的误差么? 你是周期性测量都是这个结果么?runtime calibration有打开么?

    在配置TX phase montior的时候,是否配置了你们chirp使用的MON_CHIRP_SLOPE?

    Thanks,

    Chris

  • 你好,

    1.我们是周期性测量TX的相位。设置的是步进为5.626度。Tx0和Tx1测试值和理论值一直都是差不多,TX2开始几次测量值是正常的,后面测量值一直没什么变化,和理论值差距越来越大。

    2.runtime calibration是关闭的

    3.在配置TX phase monitor的时候 mon_chirp_slope配置的是7Lsb

    谢谢

  • 你好,

    请问你的测试是自研的板子还是TI的EVM?在多块板上都是类似的现象么?每个frame是否留有足够的空余时间进行monitor?

    在测试过程中是否有监控芯片的温度,看是否有明显变化?

    MON_CHIRP_SLOPE和你们的profile里slop设置是否一致?

    Thanks,

    Chris

  • 你好 ,

    我们这个是自研的板子,测试了好几十快半子,只有几块有该现象。每个frame留有足够的空余时间进行monitor。同样的配置下大部分板子无改告警,只有几块板子有该告警,也未收到awr_cal_mon_timing_fail_report的告警。有的时候TX0有该告警,有的是TX1有该告警,有的是TX2有该告警

    在测试过程中同样进行着温度监控,开始启动时为五十多度,几十秒后稳定在六十度左右的温度。

    MON_CHIRP_SLOPE和我们的profile里slop设置是不一致的,profile里slope设置的是28Lsb

    谢谢

  • 你好,

    MON_CHIRP_SLOPE和我们的profile里slop设置是不一致的

    如果设置为一致呢?

    你板子上选择的晶体的指标是否满足spec的要求?

    Thanks,

    Chris