大家好,
我根据SDK文档中Range Bias and Rx Channel Gain/Offset Measurement and Compensation已经用visualizer测出了校准数据,如下图。

对于如何使用它存在一些问题:
(1)在mmw(mmwave studio 2.1.1.0)中,要在哪个位置、如何填充范围偏置和rx校准数据呢?看到相关帖子中提到要转换成Q15格式,是每一个值都乘以2^15转换后再填入mmw吗?是否可以直接集成到板子上?
(2)配置到mmw后,是否之后采集得到的 .bin 数据文件都已经被校正过?
(3)如果没有被校正的话,是否要在matlab数据处理时运用这些校准值?要如何调用这个 .cfg 文件中的校正语句呢?
希望能被回复、解决问题,十分感谢!