您好,工程师:
我想把2243从12发16收改成1发16收,发射天线使用master的TX0天线。我更改的lua脚本是这样的:2243_1tx16rx.zip我使用这个lua脚本是能够采集到数据的,数据量大小也是对的,但是在matlab后处理时,运行signalPprocessing这个代码结果是这样的:
,只能显示出上面两张图,和12发16收模式相比少了下面两张图。我想请问一下:
1.我更改的lua脚本是正确的吗?
2.我想在matlab后处理时看到我所测的目标的位置。我该如何更改signalProcessing这个代码?
期待您的回复!