求助大佬,请问TMS320C66x DSP CorePac 中EMC处的CFG外设一般连什么呢?
配置交换结构的主要功能是访问外设寄存器,因此它会直接连接到各种外设的寄存器接口。这些外设可以包括但不限于存储设备、输入输出设备、通信接口等。配置交换结构通过32位配置总线将从设备与主设备(包括C66x CorePac和数据交换结构上的主设备)连接起来。
详细参考下面的附件
8726.sprabk5a_throughput.pdf
谢谢您的回复,我还有一处不懂:数据交换结构上的主设备是指哪些呢?
一般理解为DSP, MCU就行。
您好,请问有关于TeraNet 的更详细的文档吗?
目前有下面的文档可作为参考
KeyStone_Connectivity_Priority.pptx
如果这回答了你的问题,请你点击绿色按钮以让我们知道。