Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-STUDIO
尊敬的TI专家,您好!
我手上有AWR1243BOOST这块板子,经过配合TWS1400采集数据验证算法后。我现在希望能够通过搭建自己的FPGA平台结合算法实现对回波信号实时处理。
我在阅读1243的User's Guide时候注意到,在2.4.2 60-Pin High Density (HD) Connector这一节的表3中,端口20、22、26、28等既可以支持LVDS的DEBUG也支持CSI接口。我在查询其他的提问时注意到TI是希望通过CSI而非LVDS采集原始数据。因此我想咨询以下问题:
1)我在使用TWS1400和DCA1000时,注意到这两款采集板也是通过60 Pin HD Connector采取LVDS采集的数据。如果采取CSI获取原始数据,应该如何对1243进行配置,是在MMWAVE-STUDIO 上吗?
2)当我通过MMWAVE-STUDIO 这款上位机控制1243进行发射,60 Pin HD Connector就会持续输出原始数据吗?(LVDS和CSI都一样吗,还是存在区别?)如果这样我是否只要通过对应的端口进行采集就能通过FPGA获取原始数据?
3)假设我现在能够实现在FPGA上获取原始数据,我可不可以通过FPGA直接控制1243的波形、什么时候开始采集等等参数,摆脱上位机MMWAVE-STUDIO ?
期待得到您的回复
谢谢!