对于PCB的布局,我想知道器件和天线阵列的摆放距离有什么关系,我如果要重新布局,有什么地方是我需要考虑的?怎么摆放才不会影响天线的接收或发射。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询, 你参考下这个参考设计的Figure 4-1. TX and RX Channel Spacings。
再就是注意下输入输出端的阻抗匹配。
如果没有什么RF的设计经验的话,建议你不要对此有大的改动。
高频设计,即使有很小的改动也有可能出现不好的测试效果。
你可以参考TIDA-020047里面的设计文件。
Design files
www.ti.com/.../TIDA-020047
是的,我看到了这个图,对于天线基本上不会改动,但是还是有几个问题麻烦解答一下。
1. 对于器件的摆放,我看在天线中间也有一些0402/0201的电阻电容器件,在天线外也有一些大的元器件,这器件摆放我需要参考什么标准?能够随便摆放吗?因为我看到大的器件似乎也是毫米级,在毫米波范围内,会影响天线发射接收吗?
2. 我理解的天线的发射是个包络且具有方向性,而毫米波的波长只有毫米级所以0402/0201不会影响到天线的发射或接收是吗?还是说器件不在它天线发射的主瓣所以影响不大?
3. 天线间距的摆放有什么参考文献指导吗?为什么是8λ、0.8λ、1.5λ、2λ的摆放?
可以的话麻烦尽快回复,谢谢!
这些天线外的无源器件,不影响Rx和Tx, 你可以看看参考设计的设计文件,具体它们是电路中连接芯片的哪个引脚的电阻电容。
具体mmwave的天线设计及设计资料,你可以阅读以下文档。
其他的天线设计基础知识我们不做额外回复。请网上自行查阅。