1432通过mmwave_studio配置跳频波形一直未成功,有一些疑问如下:
1.perchirp API的配置顺序是如何呢,插在简单波形chirp和frame配置中间即可,还是需要嵌入什么循环?
2.当前在low resolution模式,根据手册,FREQ_START 1LSB是1.562MHz,并且要求16bit,但是上位机对应API parameter info里要求2bit,对ti默认路径下的freq_start.txt配置方式也不太理解。
能否关于上述问题解答下如何配置,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1432通过mmwave_studio配置跳频波形一直未成功,有一些疑问如下:
1.perchirp API的配置顺序是如何呢,插在简单波形chirp和frame配置中间即可,还是需要嵌入什么循环?
2.当前在low resolution模式,根据手册,FREQ_START 1LSB是1.562MHz,并且要求16bit,但是上位机对应API parameter info里要求2bit,对ti默认路径下的freq_start.txt配置方式也不太理解。
能否关于上述问题解答下如何配置,谢谢!
你好,
你是否有参考过MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01\firmware\mmwave_dfp\examples\source\rlexample_perchirplut.c的配置流程?
Thanks,
Chris
看过了,但是一直还没配置成功,我又想到一个地方,明天试一下如果有问题再反馈。